欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

供暖设备的种类、特点、维护要点

  • 2024.01.23 11:16:55
  • 米思米
  • 1671


· 供暖设备

· 红外线加热器

· 远红外线加热器

· 热风加热器


 供暖设备                                                                                                                                                    

用于供暖及烘干的加热器。

不受房门开闭的影响。

供暖设备的种类、特点、维护要点


 红外线加热器                                                                                                                                             

用于供暖及烘干的加热器。

不受房门开闭的影响。

供暖设备的种类、特点、维护要点

 

特点

· 可提供卓越的热量,输出功率可达到典型的家用暖炉的5~15倍。其工作原理与太阳相同,热量的传递不会受到风或气流的影响。

 

煤油型

· 带有轮子或手柄,便于移动或搬运。

· 最适合用作在必要时间对必要区域进行供暖的局部供暖设备。

· 使用的燃料是白煤油(无色透明的家用取暖燃料),而不是电或燃气。

· 最适合在室外或大面积的室内使用。

供暖设备的种类、特点、维护要点

煤油、电力型

· 适用于非密闭空间及广阔的室外。

供暖设备的种类、特点、维护要点


 远红外线加热器                                                                                                                                          

电力型

· 最适合用于一般供暖效果不佳的空间。

· 由于是利用移动式取暖器直接对人体供暖,因此不受环境温度以及风的影响。即使距离较远,也能是实现供暖。

· 无需加油等麻烦的步骤。此外,由于没有明火,所以造成火灾的危险性较小。

供暖设备的种类、特点、维护要点

用途

用于局部供暖。

 

电力、煤油型

· 采用超薄设计,不妨碍通行,能够强力均匀地为大范围的空间供暖。

· 耗电量低于电力型。

供暖设备的种类、特点、维护要点

用途

推荐用于大面积的室内。

 

供暖设备的种类、特点、维护要点

 

 热风加热器                                                                                                                                                 

供暖设备的种类、特点、维护要点

特点

· 带有轮子或拎手,便于移动或搬运。方便在使用地点发生变化的现场或生产线上使用。

· 以易于获取的白煤油作为燃料,输出功率比电力加热器更大。

供暖设备的种类、特点、维护要点

 

用途

用于工厂、车间供暖,或用于利用热风烘干油漆。

能够低成本的产生大容量热风。可利用鼓风机将热风吹送到远处。

 

供暖设备的种类、特点、维护要点

 

 

保养

· 如果加油口滤网上有污垢,请将其取出并用煤油冲洗干净。

· 如果滤芯脏污,请更换新滤芯。

· 取暖季结束后,请将油箱内的煤油抽出。

 

【注意事项】

· 这是开放式的加热器。使用中请务必确保通风换气。

· 请勿在会产生或存放有可燃气体的场所使用本产品。

· 请确保发热部分正面距易燃物至少2.5m,左右两侧以及上方、后方距可燃物至少2m。

· 燃料请使用白煤油。

 

要点如下!

· 请确认使用场所的环境、面积。(木质建筑、混凝土等)

· 请根据用途相应选型。

· 此类产品有自动摆动、热风功能、堆叠存放、长时间连续运转等多种不同型号,请确认用途后相应选型。

· 请确认使用时的耗电量(W)。

· 请确认油箱容量(L)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities